990-5993C-028

Технические характеристики

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Шкаф модульной батареи должен использоваться только с Easy UPS 3S с внутренними батареями.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность повреждения оборудования
Подробные технические характеристики системы ИБП см. в руководстве по установке ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  Easy UPS 3S Easy UPS 3M
Номинальное напряжение батареи (В) 480 для систем 400 В 240 для систем 208 В 480
Тип батареи Свинцово-кислотная Свинцово-кислотная Свинцово-кислотная
Количество блоков на линейку 40 20 40
Максимальный уровень тока короткого замыкания (Icw) 10 кА 10 кА 10 кА
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?