990–5993B–017

Specifiche

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
L'armadio del modulo di batterie deve essere utilizzato solo con Easy UPS 3S con batterie interne.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Tensione nominale batterie (V) 480
Tipo di batteria Piombo-acido
Numero di blocchi per stringa 40
Livello massimo di cortocircuito (ICW) 10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?