990–5993B–004

Specifikationer

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Modulært batteriskab må kun bruges sammen med Easy UPS 3S med interne batterier.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Nominel batterispænding (V) 480
Batteritype Blysyre
Antal blokke pr. streng 40
Maksimalt kortslutningsniveau (ICW) 10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?