990–5993B–017

Collegamento dei cavi tra Easy UPS 3S e l'armadio delle batterie modulari

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.
  1. Rimuovere il condotto dalla parte posteriore dell'armadio delle batterie modulari.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

  2. Ruotare il condotto e procedere all'installazione.
  3. Rimuovere il pannello laterale destro o sinistro.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari

  4. Collegare i cavi delle batterie in dotazione alle sbarre:
    • UPS da 10–20 kVA: WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • UPS da 30–40 kVA: WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Vista laterale destra dell'armadio delle batterie modulari

  5. Se più di un armadio delle batterie modulari è parte dell'installazione, collegare i cavi batterie tra gli armadi delle batterie modulari.
  6. Installare il sensore di temperatura E3SOPT003 (se disponibile).

    Vista laterale destra dell'armadio delle batterie modulari

  7. Far passare i cavi del sensore di temperatura delle batterie attraverso il condotto fino all'UPS. Scollegare i cavi da J2-1 e J2-2 e collegare il sensore di temperatura della batteria.
  8. Rimontare il pannello laterale.
  9. Fissare i cavi nei serracavi.

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?