990-5993C-028

Подключение кабелей между Easy UPS 3S и шкафом модульной батареи

Примечание: Проложите сигнальные кабели отдельно от силовых кабелей.
  1. Снимите силовые клеммы с задней части шкафа модульной батареи.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

  2. Поверните силовые клеммы и выполните установку.
  3. Снимите правую или левую боковую панель.

    Шкаф модульной батареи – вид спереди

  4. Подключите предоставленные кабели батарей к шинам:
    • ИБП мощностью 10–20 кВА: WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • ИБП мощностью 30–40 кВА: WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Шкаф модульной батареи – вид справа

  5. Если устанавливается более одного шкафа модульной батареи, подключите кабели батарей между шкафами модульных батарей.
  6. Установите датчик температуры E3SOPT003 (при наличии).

    Шкаф модульной батареи – вид справа

  7. Проложите кабели датчика температуры батареи через силовые клеммы к ИБП. Отсоедините кабели от клемм J2-1 и J2-2 и подключите датчик температуры батареи.
  8. Установите боковую панель на место.
  9. Закрепите кабели с помощью фиксаторов.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?