990-91189E-006

Descripción general de sistema en paralelo redundante 1+1 con banco de baterías común

MIB Disyuntor/interruptor de entrada de la red eléctrica principal
BIB Disyuntor/interruptor de entrada de derivación
UIB Disyuntor/interruptor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor/interruptor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor/interruptor de salida de unidad
UOB ext. Disyuntor/interruptor de salida de unidad externo
MBB Disyuntor/interruptor de derivación de mantenimiento
MBB ext. Disyuntor/interruptor de derivación externa de mantenimiento
BB1 Disyuntor/interruptor de batería 1
BB2 Disyuntor/interruptor de batería 2
NOTA: Consulte en Apéndice: Detalles del interruptor/disyuntor el tipo de dispositivo de desconexión.
NOTA: Para los SAI con baterías internas, es necesario retirar las baterías y abrir el disyuntor de batería (BB) interno (OFF).
NOTA: Los bancos de baterías comunes no son compatibles con sistemas con baterías internas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?