990-91189E-006

Retirada del SAI del palé

  1. Transporte el SAI hasta la zona de instalación final con una carretilla elevadora.
  2. Retire los materiales de envío y la rampa del SAI.
  3. Coloque la rampa sobre el palé y fíjela con los pernos que se suministran.
  4. Afloje los pernos y retire los soportes que se utilizan para el envío. Deséchelos.
  5. Haga rodar el del SAI hacia abajo del palé.
  6. Desplace el SAI hasta su lugar de instalación final y utilice una llave para bajar las patas de nivelación. Asegúrese de que el armario esté nivelado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?