Instalación de las baterías en el SAI de 400 V
ADVERTENCIA |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Tenga cuidado de no dañar los cables de la batería
al instalar los módulos de baterías. Levante los cables
de la batería de los estantes de la batería antes de empujar
los módulos en el armario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Retire la placa que cubre la parte frontal de los estantes para baterías.
- Corte las tres bridas que sujetan los cables de batería al cuadro.
- Quite los tornillos antes de cargar los módulos de batería. Guarde los tornillos para su uso en el futuro.
- Mientras sujeta el asa, instale los módulos de baterías
banco a banco y de abajo arriba.NOTA: Para los SAI de 10–20 kVA, los bancos baterías son verticales; para los SAI de 30 kVA, son horizontales. Si el SAI de 10–20 kVA contiene un banco de baterías, las baterías deben colocarse en medio. Si el SAI de 10–20 kVA contiene dos bancos de baterías, las baterías deben colocarse en los lados izquierdo y derecho.NOTA: Tenga cuidado de no dañar los cables de la batería al instalar el cartucho.
- Empuje hacia abajo cada módulo de baterías y fíjelo con el tornillo M5 suministrado en la parte frontal del módulo de baterías.
- Retire las fundas termorretráctiles de los terminales de alimentación y conecte los terminales a las baterías.
- Vuelva a colocar la placa delante de los estantes para baterías.
ADVERTENCIA