990-91189E-006

Conexión de los cables de alimentación en el SAI de 10-15 kVA

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos).
  2. Retire la tapa de la caja de conductos.

    Vista posterior

  3. En sistemas con suministro de red con dos entradas, retire el cable de suministro de red simple principal.
  4. Pase los cables de alimentación por la parte inferior de la caja de conductos.
  5. Conecte el cable de PE al terminal de PE.
  6. Conecte los cables de entrada, de salida y de derivación (si procede).
  7. Conecte los cables de batería si el SAI tiene baterías externas para funcionamiento con mayor autonomía.
    NOTA: Asegúrese de que el tipo y el número de bloques coincidan con los de las baterías internas.
  8. Vuelva a colocar la tapa de la caja de conductos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?