990-91189E-006

Lista de comprobación de la instalación

  • El SAI y las baterías no presentan daños.

  • El SAI se ha instalado en un entorno interior de temperatura controlada sin contaminantes conductivos.

  • El SAI se ha instalado en una superficie sólida, nivelada y no inflamable capaz de soportar el peso del armario.

  • La protección aguas arriba se ha instalado según lo establecido Protecciones requeridas aguas arriba y aguas abajo, y dimensión de los cables y las normativas locales.

  • Los cables de alimentación se han conectado según los procedimientos descritos en este manual.

  • Los cables de señalización se han conectado según los procedimientos descritos en este manual.

  • Los cables de batería se han conectado según los procedimientos descritos en este manual.

  • Se han instalado todas las cubiertas de protección.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?