990-91189E-006

Contactos de entrada y relés de salida

Contactos de entrada

NOTA: J2 se reserva para el sensor de temperatura de la batería interna que viene instalado de fábrica.

Las conexiones de entrada se consideran de 24 VCC Class 2/SELV.

Contactos de entrada para SAI con baterías

Relés de salida

Conexión del relé de salida: Máximo 3A/240 VAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?