990-91189C–024

Conexão dos cabos de energia ao nobreak de 10–15 kVA

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (desligado).
  2. Remova a tampa da caixa de conduítes.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  3. Em sistemas de alimentação dupla, remova o cabo de alimentação elétrica simples.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  4. Passe os cabos de energia pela parte inferior da caixa de conduítes.
  5. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.

    Vista traseira do nobreak de 10–15 kVA

  6. Conecte os cabos de entrada, os cabos de saída e os cabos de bypass (se aplicável).
  7. Conecte os cabos de bateria se o nobreak tiver de ter baterias externas para ampliar o tempo de autonomia.
    NOTA: Certifique-se de que o tipo e número de blocos sejam iguais aos das baterias internas.
  8. Recoloque a caixa de conduítes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?