990-91189C–024

Contatos de entrada e relés de saída

Contatos de entrada

NOTA: O J2 é reservado para o sensor de temperatura da bateria interna, que vem instalado de fábrica.

Conexões de entrada são consideradas Classe 2/Tensão de segurança muito baixa (SELV).

Contatos de entrada para Nobreaks com baterias

Relés de saída

Conexão do relé de saída: Máximo de 3A/240 VAC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?