990-91189C–024

Instalação de baterias no nobreak

  1. Remova a placa da parte frontal das prateleiras de bateria.

    Vista frontal do nobreak de 30 kVA

  2. Instale uma bateria de cada vez e de baixo para cima.
    NOTA: Nos nobreaks de 10-20 kVA, as sequências de bateria estão na vertical e, nos nobreaks de 30 kVA, as sequências de bateria estão na horizontal. Se o nobreak de 10-20 kVA contiver uma sequência de bateria, as baterias devem ser colocadas no meio. Se o nobreak de 10-20 kVA contiver duas sequências de bateria, as baterias devem ser colocadas nas laterais direita e esquerda.

    Vista frontal do nobreak de 10-20 kVA

    Vista frontal do nobreak de 30 kVA

  3. Fixe as baterias com um parafuso na frente da bateria.
  4. Remova os tubos de isolação dos terminais elétricos e conecte os terminais elétricos às baterias.
  5. Recoloque a placa da frente das prateleiras de bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?