Colocación del SAI
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El SAI debe estar protegido contra el movimiento. Cuando
el SAI esté en su posición final, vuelva a instalar los
soportes de transporte frontal y posterior en el SAI, y fíjelos
en el suelo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Mueva el SAI al lugar de instalación final y bloquee las ruedas.
- Vuelva a colocar el soporte de transporte frontal, marcado con una (B) en la ilustración y retirado durante la recepción y el desembalaje del SAI, en el SAI.
- Vuelva a colocar el soporte de transporte trasero, marcado con una (B) en la ilustración y retirado durante la recepción y el desembalaje del SAI, en el SAI.
- Marque las posiciones de los orificios de anclaje en el suelo de acuerdo con los soportes de transporte delantero y trasero.
- Mueva el SAI hacia un lado y cúbralo con el embalaje protector, marcado con una (A) en la ilustración.
- Taladre los orificios de anclaje de acuerdo con los requisitos nacionales y locales. El diámetro del orificio en el soporte de transporte delantero y trasero es de ø10 mm.
- Mueva el SAI a la posición final.
- Enrolle el lado delantero del embalaje protector, marcado con una (A) en la ilustración, de modo que la parte frontal inferior del SAI quede libre.
- Monte el soporte de transporte delantero, marcado con una (B) en la ilustración, en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte es de ø10 mm. Se requiere un tornillo o perno M8 de grado de resistencia 8.8.
- Enrolle el lado trasero del embalaje protector, marcado con una (A) en la ilustración, de modo que la parte trasera inferior del SAI quede libre.
- Monte el soporte de transporte delantero, marcado con una (B) en la ilustración, en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte es de ø10 mm. Se requiere un tornillo o perno M8 de grado de resistencia 8.8.
- Retire el embalaje protector, marcado con una (A) en la ilustración), y guárdelo para un uso futuro.
PELIGRO