990-66233C-006

Corriente de fuga

Potencia nominal del SAI Corriente de fuga al 100 % de carga (mA)
10 kVA

250

15 kVA

250

20 kVA

250

30 kVA

100

40 kVA

100

NOTA: Según la norma IEC 62477-1, la corriente de fuga no debe superar el 5 % de la corriente nominal de entrada.