990-5912D-018

3:1 UPSシステムの電源ケーブルの接続

  1. PEケーブルをPEバスバーに接続します。

    GVSBPSU20K60HおよびGVSBPSU80K120H

  2. 次のいずれかを実行します。
    • 1系統主電源の場合:商用電源/主電源から入力ケーブルを接続します。
    • 2系統主電源の場合:商用電源/主電源からバイパスケーブルを接続します(L1とNのみ)。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • 1系統主電源の場合:UPS入力ケーブルを接続します。
    • 2系統主電源の場合:UPSバイパスケーブルを接続します(L1とNのみ)。
  4. UPS出力ケーブルを接続します。
  5. 負荷ケーブルを接続します。

    GVSBPSU20K60HおよびGVSBPSU80K120H

  6. ケーブルを保守バイパス盤の左側、上部、底部にあるケーブルリリーフにケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?