990-5912D-018

保守バイパス盤の壁面への取り付け

注意
傷害または機器損傷の危険
  • 保守バイパス盤は、構造的に安定しユニットの重量を支持できる壁面またはラックに取り付けてください。
  • 壁およびラックタイプに対して適切な取り付け用金具を使用してください。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. ネジを取り外して、保護バイパス盤の内側のドアを開けます。
  2. 壁に開ける4個の取り付け穴の位置を計測して印を付けます。
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. 印を付けた4つの各位置に穴を開け、アンカーボルトを取り付けます。
  4. 保守バイパス盤を壁面に取り付けます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?