990-5912D-018

Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置手順

単機システム – 1系統主電源

単機システム – 2系統主電源

  1. 保守バイパス盤の壁面への取り付け
  2. ケーブル用の保守バイパス盤の準備
  3. 中性点ジャンパーの取り外し
  4. 次のいずれかを実行します。
  5. Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの信号ケーブルの接続 – 単機システム
  6. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  7. 最終設置
設置済みの保守バイパス盤の移動と撤去については、保守バイパス盤の撤去または新しい場所への移動を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?