990-5912D-018

最終設置

  1. 内側のドアを閉じて、ネジで固定します。
  2. システムに応じて、ブレーカーインジケーターランプ、ブレーカーおよび図ラベルにラベルを追加します。ラベルは、このマニュアルに添付されています。

    単機システム – シングル給電のラベル

    単機システム – デュアル給電のラベル

    1+1簡易並列システム – シングル給電のラベル

    1+1簡易並列システム – デュアル給電のラベル

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?