990-6408D-006

Información general del sistema

Lista de modelos

Es posible que no todos los modelos estén disponibles en todas las regiones.

  • E3SUPS10KFB: SAI Easy UPS 3S 10 kVA 208 V 3:3 para baterías internas

  • E3SUPS10KFBS: SAI Easy UPS 3S 10 kVA 208 V 3:3 para baterías internas, puesta en marcha 5x8

  • E3SUPS15KFB: SAI Easy UPS 3S 15 kVA 208 V 3:3 para baterías internas

  • E3SUPS15KFBS: SAI Easy UPS 3S 15 kVA 208 V 3:3 para baterías internas, puesta en marcha 5x8

  • E3SUPS20KFB: SAI Easy UPS 3S 20 kVA 208 V 3:3 para baterías internas

  • E3SUPS20KFBS: SAI Easy UPS 3S 20 kVA 208 V 3:3 para baterías internas, puesta en marcha 5x8

  • E3SUPS30KFB: SAI Easy UPS 3S 30 kVA 208 V 3:3 para baterías internas

  • E3SUPS30KFBS: SAI Easy UPS 3S 30 kVA 208 V 3:3 para baterías internas, puesta en marcha 5x8

  • E3SUPS40KFB: SAI Easy UPS 3S 40 kVA 208 V 3:3 para baterías internas

  • E3SUPS40KFBS: SAI Easy UPS 3S 40 kVA 208V 3:3 con baterías internas, puesta en marcha 5x8

NOTA: Las baterías se venden por separado.

Interfaz de usuario

Teclas

Inicio Ant. Sig. Confirmar

EPO

El botón EPO debe usarse solo en caso de emergencia.

Se puede configurar si, cuando se activa el EPO, el SAI debe:

  • apagar el rectificador, el inversor, el cargador y la derivación estática, y dejar de alimentar la carga de inmediato (opción predeterminada), o

  • transferirse al modo en derivación estática y seguir alimentando la carga.

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El circuito de control del SAI seguirá activo tras pulsarse el botón EPO si hay red eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Indicadores LED de estado

  LED Estado
A Rectificador

Verde : El rectificador funciona correctamente.

Verde intermitente : El rectificador se está iniciando.

Rojo : El rectificador no está operativo.

Rojo intermitente : No hay red eléctrica.

OFF : El rectificador está apagado.

B Batería

Verde : La batería se está cargando.

Verde intermitente : La batería se está descargando.

Rojo : La batería no está operativa.

Rojo intermitente : Tensión baja de la batería.

OFF : La batería y el cargador de la batería funcionan correctamente; la batería no se carga ni se descarga.

C Derivación

Verde : Carga suministrada por la entrada de derivación.

Rojo : La entrada de derivación no está disponible o el conmutador de derivación estática no está operativo.

Rojo intermitente : La tensión de derivación está fuera de tolerancia.

OFF : La entrada de derivación funciona correctamente.

D Inversor

Verde : Carga alimentada por el inversor.

Verde intermitente : El inversor está encendido, se inicia, está en modo de sincronización o de inactividad (modo ECO).

Rojo : Carga no suministrada por el inversor; el inversor no está operativo.

Rojo intermitente : Carga suministrada por el inversor, pero existe una alarma de inversor.

OFF : El inversor está apagado.

E Carga

Verde : La salida del SAI está encendida.

Rojo : Demasiado tiempo en sobrecarga en la salida del SAI, o bien la salida está en cortocircuito o no hay potencia de salida.

Rojo intermitente : Sobrecarga en la salida del SAI.

OFF : La salida del SAI está apagada.

F Estado

Verde : El SAI funciona correctamente.

Rojo : Estado no operativo.

Interfaz de pantalla

Pantalla de inicio

Botones

Encendido/Apagado Información sobre el estado de la entrada y la derivación Información sobre el estado de la salida Información sobre el estado de la batería Estado del SAI Configuración de funciones Registro Silenciar

Información general de SAI unitario

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor de salida de unidad
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
BB Relé de batería

Descripción general de sistema en paralelo

NOTA: En los sistemas en paralelo con un disyuntor de derivación externa de mantenimiento (MBB ext.), los disyuntores de derivación de mantenimiento (MBB) deben bloquearse con el candado en la posición abierta.
MIB Disyuntor de entrada de la red eléctrica principal
BIB Disyuntor de entrada de derivación
UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor de salida de unidad
UOB ext. Disyuntor de salida de unidad externo
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
MBB ext. Disyuntor de derivación externa de mantenimiento
SIB Disyuntor de aislamiento del sistema
BB Relé de batería

Ubicación de los disyuntores

SAI de 10 kVA

SAI de 15-20 kVA

SAI de 30 kVA

SAI de 40 kVA

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.