990-6427-024

Conexão dos cabos de energia

  1. Passe os cabos terra pela parte superior ou inferior e faça a conexão.
  2. Passe os cabos de entrada pela parte inferior e conecte aos terminais do disjuntor MBB.
  3. Passe os cabos de saída dos três nobreaks pela parte inferior e conecte aos terminais do SIB.
  4. Passe os cabos de saída do sistema pela parte superior e conecte os terminais do cabo de saída do sistema.
  5. Prenda os cabos com abraçadeiras para cabos (fornecidas) aos passadores de cabo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?