990-6427-024

Preparar o Painel do bypass de manutenção paralelo para os cabos

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Não perfure paredes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao painel do bypass de manutenção paralelo.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Preparar o painel do bypass de manutenção paralelo para os cabos de energia e sinal:
    1. Solte os seis parafusos das placas de cobertura inferior E superior para cabos de energia e remova a placas de cobertura.
    2. Solte os dois parafusos da placa de cobertura inferior OU superior para cabos de sinal e remova a placa de cobertura.

    Parte superior do Painel do bypass de manutenção paralelo

    Parte inferior do Painel do bypass de manutenção paralelo

  2. Faça furos para cabos/conduítes.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  3. Instale os conduítes (se aplicável) e reposicione as placas de cobertura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?