990-6427-024

Precauções de segurança

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Leia todas as instruções no manual de instalação antes de instalar ou trabalhar com este produto.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não instale o produto até que todo o processo de construção tenha terminado e a sala de instalação esteja limpa.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
O produto deve ser instalado de acordo com as especificações e os requisitos definidos pela Schneider Electric. Eles dizem respeito, em especial, a proteções externas e internas (disjuntores upstream, disjuntores da bateria, cabeamento, etc.) e requisitos ambientais. Caso esses requisitos não sejam atendidos, a Schneider Electric não assumirá quaisquer responsabilidades.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
O sistema nobreak deve ser instalado de acordo com as normas locais e nacionais. Instale o nobreak segundo:
  • IEC 60364 (incluindo 60364–4–41- proteção contra choque elétrico, 60364–4–42 - proteção contra efeito térmico, e 60364–4–43 - proteção contra sobrecorrentes), ou
  • NEC NFPA 70, ou
  • Canadian Electrical Code (C22.1, Parte 1)
dependendo de quais normas se aplicam a sua área local.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Instale o produto em um ambiente fechado com temperatura controlada, isento de condutores contaminantes e umidade.
  • Instale o produto em uma superfície não inflamável, firme e nivelada (por exemplo, concreto) que possa suportar o peso do sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O produto não foi projetado para os seguintes ambientes operacionais incomuns e, por conseguinte, não deve ser instalado neles:
  • Gases prejudiciais
  • Misturas explosivas de pó ou gases, gases corrosivos ou calor condutivo ou radiante de outras fontes
  • Umidade, pó abrasivo, vapor ou em um ambiente de umidade excessiva
  • Fungos, insetos, pestes
  • Ar com alto teor de sal ou fluido refrigerante contaminado
  • Grau de poluição maior do que dois de acordo com IEC 60664-1
  • Exposição a vibrações, choques e inclinações anormais
  • Exposição à luz solar direta, fontes de aquecimento ou campos eletromagnéticos potentes
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure ou recorte a placa de cobertura para passar cabos ou conduítes com ela instalada nem paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
RISCO DE ARCO VOLTAICO
Não faça modificações mecânicas no produto (incluindo a remoção de peças do gabinete, furos e cortes) que não estejam descritas no manual de instalação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
risco de sobreaquecimento
Respeite os requisitos de espaço ao redor do produto e não cubra a ventilação quando o produto estiver em operação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?