990-6427-024

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M6 5 Nm (3,69 lb-pés / 44,3 lb-pés)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-pés / 154,9 lb-pés)
M10 30 Nm (22 lb-pés / 194,7 lb-pés)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?