990-6427-024

Conexão dos cabos de sinal

NOTA: Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia.
  1. Remova a tampa plástica da chave do disjuntor do bypass de manutenção MBB para obter acesso aos interruptores auxiliares.
  2. Conecte os cabos de sinal 22 AWG (não fornecidos) entre o disjuntor do bypass de manutenção MBB e os nobreaks.
  3. Passe os cabos de sinal pela parte superior ou inferior do painel do bypass de manutenção paralelo e prenda os cabos de sinal aos passadores de cabo.

    Sistema de entrada de cabos superior

    Sistema de entrada de cabos inferior

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?