DOCA0248ES-13

Versión del firmware 001.003.002

Nuevas funciones

  • Las alarmas predefinidas activas de cualquier dispositivo conectado al Panel Server se muestran en las páginas web del Panel Server.

  • Registro de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido que se pueden configurar.

  • La exportación de archivos CSV de los datos registrados puede descargarse en su PC.

  • Notificación por correo electrónico de alarmas seleccionadas por el usuario.

Problemas conocidos

  • La versión de software 2.24.1 de EcoStruxure Power Commission no utiliza un ID de servidor virtual para acceder a los dispositivos Modbus serie.

    Cuando se asigna un ID de servidor virtual diferente de la dirección física Modbus/ID del servidor a un dispositivo Modbus serie, la versión 2.24.1 del software EcoStruxure Power Commission utiliza la dirección física Modbus/ID del servidor para acceder al dispositivo Modbus serie.

    Para evitar cualquier problema durante la puesta en marcha de los dispositivos Modbus serie en el software EcoStruxure Power Commission, compruebe de que la dirección Modbus física/ID del servidor y el ID del servidor virtual de cada dispositivo Modbus descendente bajo la pasarela del Panel Server sean únicos y no se hayan asignado previamente como dirección Modbus física/ID del servidor virtual a cualquier dispositivo inalámbrico, Modbus serie o Modbus TCP/IP.

    Para resolver este problema, haga lo siguiente:

    • Opción 1: cambie la dirección Modbus física del dispositivo en la red Modbus serie de la siguiente manera:

      1. Establezca la dirección Modbus física del dispositivo en un valor no asignado como ID del servidor virtual a cualquier otro dispositivo inalámbrico, Modbus serie o Modbus TCP/IP.

      2. Inicie sesión en las páginas web del Panel Server y actualice la dirección Modbus física/ID del servidor del dispositivo en el Panel Server según proceda.

    • Opción 2: cambie el ID del servidor virtual del dispositivo en el Panel Server siguiente manera:

      Inicie sesión en las páginas web del Panel Server y cambie el ID del servidor virtual del dispositivo a un valor diferente de la dirección Modbus física/ID del servidor de cualquier otro dispositivo en la red Modbus serie.

  • Las páginas web se congelan cuando faltan varios dispositivos Modbus serie.

    Cuando se desconectan varios dispositivos Modbus serie (4 o más) al mismo tiempo, las páginas web del Panel Server pueden congelarse mientras el Panel Server sigue intentando comunicarse con los dispositivos que faltan.

    Las páginas web vuelven a funcionar:

    • Cuando, tras varios reintentos, el Panel Server detecta que los dispositivos están desconectados.

    • Después de volver a conectar los dispositivos que faltan.

  • Limitaciones en el registro y las alarmas.

    El número de puntos de datos que se pueden registrar y el número de alarmas que se pueden configurar para activar un correo electrónico está limitado según la regla siguiente:

    Número de puntos de datos + (20 x Número de alarmas) ≤1000

    Para Modbus serie y Modbus TCP/IP, sea cual sea el número de alarmas configuradas para un solo dispositivo, cuenta para dos alarmas en la fórmula anterior.

    Ejemplo: un sistema Panel Server con:

    • 5 PowerTag con 20 puntos de datos y 2 alarmas

    • 3 ComPacT NSX con 20 puntos de datos y 5 alarmas

      El número total de puntos de datos es igual a 5 x 20 + 3 x 20 + 20 x (5 x 2 + 3 x 2) = 480.

    Respete la limitación anterior para evitar que se degrade el funcionamiento (por ejemplo, la pérdida de mediciones y la ausencia o el retraso de notificaciones de alarma).

  • Pérdida de la configuración de registro en casos específicos.

    Los dispositivos se suministran con una configuración predeterminada de los puntos de datos que deben registrarse con un periodo de muestreo predeterminado. Esta configuración se aplica cuando se añade el dispositivo al Panel Server por primera vez.

    Si se cambia la configuración predeterminada y el dispositivo se configura para no registrar datos, la configuración predeterminada volverá a aplicarse al dispositivo después de un corte de alimentación o un reinicio. No hay ninguna acción paliativa.

Características

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones de Panel Server Advanced en la versión de firmware 001.003.002.

disponible

No disponible

Características

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Páginas web integradas para diagnóstico

Páginas web integradas para monitorizar todos los dispositivos compatibles (consulte las referencias comerciales en Dispositivos compatibles).

Páginas web integradas para la visualización de alarmas predefinidas activas desde cualquier dispositivo conectado al Panel Server

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido que puede configurarse con páginas web integradas

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido con el software EcoStruxure Power Commission

Exportación de un archivo CSV con los datos registrados a un PC con páginas web integradas

Exportación de un archivo CSV con los datos registrados con el software EcoStruxure Power Commission

Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas con páginas web integradas

Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas con el software EcoStruxure Power Commission

Wi-Fi.

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Comunicación IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos inalámbricos:

  • Hasta 30 dispositivos inalámbricos como combinación de sensores PowerTag Energy, sensores de energía PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicación inalámbrica para ComPacT e interruptores y circuitos PowerPacT, sensores de CO2 inalámbricos, sensores de temperatura y humedad inalámbricos, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientales Easergy TH110/CL110 y sensores HeatTagPowerLogic , con un máximo de:

    • 20 sensores de energía PowerTag o PowerLogic Tag, o Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 auxiliares de indicación inalámbrica para interruptores automáticos ComPacT y PowerPacT

  • Hasta 65 sensores ambientales Easergy TH110/CL110

Antena externa para dispositivos inalámbricos (referencia: PASA-ANT1)

Entradas digitales (PAS800L)

Puesta en marcha con el software EcoStruxure Power Commission

Puesta en marcha con las páginas web del Panel Server

Monitoreo con el software EcoStruxure Power Commission y las páginas web del Panel Server

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Pantalla PowerTag Link

Actualización del firmware

Se aplica a una pasarela del Panel Server con el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a una pasarela del Panel Server con las páginas web del Panel Server

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server con el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server con las páginas web del Panel Server

Configuración

Software EcoStruxure Power Commission

Páginas web integradas para la configuración de Ethernet con fines de comunicación ascendente

Páginas web integradas para los ajustes Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP y Modbus serie

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

DPWS

HTTPS

Rendimiento y limitaciones

  • Rendimiento y limitaciones en Panel Server Advanced:

    • Función de copia de seguridad y restauración en la configuración del Panel Server no disponible.

    • Alarmas no configuradas ni mostradas en las páginas web del Panel Server.

    • No es posible recopilar datos de un dispositivo final inalámbrico conectado a una pasarela secundaria o descendente del Panel Server como otro Panel Server, un PowerTag Link o una pasarela Smartlink SIB).

    • El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.

    • El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s, configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.

    • La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus RS485 es de 10 ms.

    • Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.

  • Limitaciones en Smartlink Modbus:

    • Puesta en marcha con el software EcoStruxure Power Commission, pero no con las páginas web del Panel Server.

    • Estado de las entradas o salidas de Smartlink Modbus o del contador disponible en los registros Modbus, que no se muestra en las páginas web del Panel Server.

    • Alarmas no mostradas en las páginas web del EcoStruxure Panel Server.

    • Sin control de Smartlink Modbus mediante las páginas web del Panel Server.

  • Limitaciones en dispositivos inalámbricos: PowerTag Control no es compatible con Panel Server Advanced.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?