Versão de firmware 001.003.002
Novas funcionalidades
-
Os alarmes predefinidos ativos de qualquer dispositivo ligado ao Panel Server são apresentados nas páginas Web do Panel Server.
-
Registo de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada.
-
A exportação de ficheiros CSV dos dados registados pode ser transferida para o PC.
-
Notificação por correio eletrónico de alarmes selecionados pelo utilizador.
Problemas conhecidos
-
A versão de software EcoStruxure Power Commission 2.24.1 não utiliza o ID do servidor virtual para aceder a dispositivos Modbus série.
Quando um ID de servidor virtual diferente do ID do endereço/servidor Modbus físico está atribuído a um dispositivo Modbus série, a versão de software EcoStruxure Power Commission 2.24.1 utiliza o ID de endereço/servidor Modbus para aceder ao dispositivo Modbus série.
Para evitar qualquer problema durante a colocação em funcionamento dos dispositivos Modbus série no software EcoStruxure Power Commission, certifique-se de que o ID do endereço/servidor Modbus físico e o ID do servidor virtual de cada dispositivo Modbus a jusante no gateway Panel Server são únicos e que não foram atribuídos anteriormente como endereço Modbus físico ou um ID do servidor virtual a qualquer dispositivo sem fios, Modbus série ou Modbus TCP/IP.
Para resolver este problema, proceda da seguinte forma:
-
Opção 1: altere o endereço Modbus físico do dispositivo na rede Modbus série da seguinte forma:
-
Defina o endereço Modbus físico do dispositivo para um valor não atribuído como ID do servidor virtual a qualquer outro dispositivo sem fios, Modbus série ou Modbus TCP/IP.
-
Inicie sessão nas páginas Web do Panel Server e atualize em conformidade o ID do endereço/servidor Modbus físico do dispositivo no Panel Server.
-
-
Opção 2: altere o ID do servidor virtual do dispositivo no Panel Server da seguinte forma:
Inicie sessão nas páginas Web do Panel Server e altere o ID do servidor virtual do dispositivo para um valor diferente do ID do endereço/servidor Modbus físico de qualquer outro dispositivo na rede Modbus série.
-
-
As páginas Web bloqueiam quando faltam vários dispositivos Modbus série.
Quando vários dispositivos Modbus série (4 dispositivos ou mais) são desligados ao mesmo tempo, as páginas Web do Panel Server podem ficar bloqueadas quando o Panel Server tenta comunicar com os dispositivos em falta.
O funcionamento das páginas Web é retomado:
-
Quando, após várias tentativas, o Panel Server deteta que os dispositivos estão desligados.
-
Depois de voltar a ligar os dispositivos em falta.
-
-
Limitações ao registo e alarme.
O número de pontos de dados que podem ser registados e o número de alarmes que podem ser configurados para acionar um e-mail é limitado de acordo com a seguinte regra:
Número de pontos de dados + (20 vezes o número de alarmes) ≤ 1000
Para Modbus série e Modbus TCP/IP, independentemente do número de alarmes configurados para um único dispositivo, conta como 2 alarmes na fórmula acima.
Exemplo: Um sistema Panel Server com:
-
5 PowerTag com 20 pontos de dados e 2 alarmes
-
3 ComPacT NSX com 20 pontos de dados e 5 alarmes
O número total de pontos de dados é igual a 5 x 20 + 3 x 20 + 20 x (5 x 2 + 3 x 2) = 480.
Respeite a limitação indicada acima para ajudar a evitar um funcionamento deteriorado, como a aquisição de medição em falta e a notificação de alarme em falta ou atrasada.
-
-
A registar perda de configuração em casos específicos.
Os dispositivos são fornecidos com uma configuração predefinida de pontos de dados que vão ser registados com um período de amostragem predefinido. Esta configuração é aplicada quando o dispositivo é adicionado pela primeira vez ao Panel Server.
Se a configuração predefinida for alterada de forma a que o dispositivo seja configurado para não registar quaisquer dados, a configuração predefinida é novamente aplicada ao dispositivo após uma perda de energia ou reinício. Não existe qualquer ação paliativa.
Características
A tabela seguinte mostra a disponibilidade das funcionalidades no Panel Server Advanced na versão de firmware 001.003.002.
|
Funcionalidades |
Disponibilidade |
|
|---|---|---|
|
Funcionalidade |
Topologia de rede separada |
|
|
Topologia de rede comutada |
||
|
Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros) |
||
|
Páginas Web integradas para diagnóstico |
||
|
Páginas Web integradas para monitorizar todos os dispositivos suportados (consulte as referências comerciais em Dispositivos suportados). |
||
|
Páginas Web integradas para a apresentação de alarmes predefinidos ativos a partir de qualquer dispositivo ligado ao Panel Server |
||
|
Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida que pode ser configurada com páginas Web integradas |
||
|
Acesso a um registador de dados de 3 anos com amostragem de dados predefinida com o software EcoStruxure Power Commission |
||
|
Exportação do ficheiro CSV dos dados registados num PC com páginas Web integradas |
||
|
Exportação do ficheiro CSV dos dados registados com o software EcoStruxure Power Commission |
||
|
Notificação por correio eletrónico de alarmes selecionados com páginas Web integradas |
||
|
Notificação por e-mail dos alarmes selecionados com o software EcoStruxure Power Commission |
||
|
Wi-Fi |
2,4 GHz |
|
|
5 GHz |
||
|
Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1) |
||
|
Comunicação IEEE 802.15.4 |
Número máximo de dispositivos sem fios:
|
|
|
Antena externa para dispositivos sem fios (referência: PASA-ANT1) |
||
|
Entradas digitais (PAS800L) |
Colocação em funcionamento com o software EcoStruxure Power Commission |
|
|
Colocação em funcionamento com as páginas Web do Panel Server |
||
|
Monitorização com o software EcoStruxure Power Commission e as páginas Web do Panel Server |
||
|
Interface homem-máquina (HMI) |
Visor Ethernet FDM128 |
|
| Visor PowerTag Link | ||
|
Atualização firmware |
Aplicado a um gateway Panel Server com o software EcoStruxure Power Commission |
|
|
Aplicado a um gateway Panel Server com páginas Web do Panel Server |
||
|
Aplicado a vários gateways Panel Server com o software EcoStruxure Power Commission |
||
|
Aplicado a vários gateways Panel Server com páginas Web do Panel Server |
||
|
Configuração |
Software EcoStruxure Power Commission |
|
|
Páginas Web integradas para definições Ethernet para comunicação a montante |
||
|
Páginas Web integradas para definições Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e Modbus série |
||
|
Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual |
||
|
Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC) |
||
|
Protocolos |
Servidor Modbus TCP/IP |
|
|
Cliente Modbus TCP/IP |
||
|
Cliente DHCP |
||
|
Servidor DHCP |
||
|
DPWS |
||
|
HTTPS |
||
Desempenho e limitações
-
Desempenho e limitações no Panel Server Advanced:
-
A função para efetuar a cópia de segurança e restaurar a configuração do Panel Server não está disponível.
-
Os alarmes não estão definidos e não são apresentados nas páginas Web do Panel Server.
-
Não é possível recolher dados de um dispositivo final sem fios ligado a um gateway subordinado/a montante do Panel Server por exemplo, outro Panel Server, uma PowerTag Link ou um gateway Smartlink SIB).
-
O tempo normal de resposta do pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 30 ms.
-
O tempo máximo de resposta ao pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 1 s, configure o tempo limite do cliente Modbus/TCP em conformidade.
-
A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP encaminhada para a rede Modbus RS485 é de 10 ms.
-
A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. Função de ponto de acesso não disponível.
-
-
Limitações do Smartlink Modbus:
-
Colocação em funcionamento através do software EcoStruxure Power Commission, não através das páginas Web do Panel Server.
-
Estado das entradas/saídas do Smartlink Modbus ou contador disponíveis nos registos Modbus, não apresentado nas páginas Web do Panel Server.
-
Alarmes não apresentados nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server.
-
Não é possível controlar o Smartlink Modbus através das páginas Web do Panel Server.
-
-
Limitações em dispositivos sem fios: PowerTag Control não é suportado pelo Panel Server Advanced.