Nuevas funciones
-
Cuando se activa la publicación de datos mediante cualquier método, en el Panel Server se conservan datos históricos de los últimos tres años. Los datos históricos de los últimos tres meses se publican según el método seleccionado.
-
Cuando el período de muestreo (frecuencia) se cambia localmente o por una configuración remota, los puntos de datos históricos registrados se conservan y migran para cumplir con el nuevo período de muestreo. Los resultados son los siguientes:
-
Reducir la frecuencia (por ejemplo, cambiar el período de 5 a 10 minutos): Se conservan los puntos de datos relevantes para la frecuencia reducida. Se eliminan los puntos de datos intermedios.
-
Aumentar la frecuencia (por ejemplo, cambiar el período de 10 a 5 minutos): Los puntos de datos para los que no hay datos históricos se duplican en los datos históricos existentes (puntos de datos a ambos lados), lo cual puede crear tendencias no lineales donde se espera que sean lineales.
-
-
Mejora de la gestión de modelos personalizados: puede actualizar un modelo personalizado existente a una nueva versión y propagar los cambios a los dispositivos asociados sin suprimirlos ni volver a detectarlos.
Para obtener más información sobre la importación de actualizaciones de modelos personalizados, consulte DOCA0172ES EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.
-
El número de dispositivos compatibles simultáneos aumentó a 85 para ciertos dispositivos. Para obtener más información, consulte Funciones generales.
-
El período de comunicación de un dispositivo inalámbrico puede configurarse a nivel de dispositivo familiar (por ejemplo, para todos los sensores) o individualmente, dispositivo por dispositivo, para mejorar la granularidad. En los dispositivos inalámbricos relacionados con la energía, es posible configurar dos segundos como el período de comunicación.
-
Control de salida desde la nube: esta función le permite administrar los pedidos de control de una salida remota desde una aplicación en la nube hasta un dispositivo de E/S PowerTag Control emparejado con el Panel Server. Puede activar o desactivar la función en las páginas web de Panel Server.
-
Los ajustes de la serie Modbus están disponibles para los registros Modbus a través de la dirección Modbus 255. Se pueden consultar los siguientes parámetros:
-
Dirección Modbus: fija en 255
-
Paridad
-
Velocidad de transmisión en baudios
-
Número de bits de parada
Para obtener más información, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File
-
-
Mejora en el manejo de la configuración remota incorrecta. Al recibir la configuración remota, esta se analiza previamente, y los errores se almacenan en los registros.
Si el Panel Server no puede ejecutar una configuración incorrecta, Panel Server detiene la publicación de datos para que la aplicación en la nube revise los registros y recupere los detalles. El icono del servicio en la nube es naranja.
-
Modbus registra las mejoras leídas:
-
Lea el contenido de los registros de dispositivos Modbus TCP/IP conectados aguas abajo del Panel Server
-
Código de función de lectura adicional “FC01 Estado de lectura de las bobinas”
-
Hay otros formatos disponibles que no son hexadecimales.
-
-
Mejoras en la experiencia del usuario de las páginas web de Panel Server:
-
En las páginas , se muestran las siguientes mejoras:
-
En la página , después de la actualización automática, la visualización de la tabla mantiene la vista actual en lugar de volver a la parte superior de la tabla.
-
En la página , los datos de energía activa se muestran en las primeras columnas para mejorar la visibilidad.
-
Para ordenar las columnas, haga clic en el icono de la fila del encabezado de cada columna:
-
-
En , se muestra la información del estado de la comunicación para la entrada/salida de un dispositivo inalámbrico PowerTag Control.
-
En todas las páginas donde se puede cambiar la configuración, el mensaje emergente de salida permite continuar guardando o sin guardar dichos cambios.
-
Las unidades de energía se mostraron de manera más consistente:
-
En la página Inicio, la energía activa se muestra en KWh, sin decimales.
-
En la página de resumen Supervisión y control y en la página de widgets (disponible al hacer clic en un dispositivo):
-
La energía activa se muestra en KWh, sin decimales.
-
La energía aparente se muestra en KVah, sin decimales.
-
La energía activa se muestra en KWh, sin decimales.
-
-
-
Mejora en la visualización de la pantalla: al hacer clic fuera de la vista de un dispositivo preseleccionado, la vista se mantiene al volver a esa pantalla.
-