DOCA0248PT-16

Novas funcionalidades

  • Quando a publicação de dados é ativada por qualquer método, são mantidos três anos de dados históricos no Panel Server. Os últimos três meses de dados históricos são publicados pelo método selecionado.

  • Quando o período de amostragem (frequência) é alterado a nível local ou por uma configuração remota, os pontos de dados históricos registados são mantidos e migrados para cumprir o novo período de amostragem, com os seguintes resultados:

    • Reduzir a frequência (por exemplo, alterar o período de 5 minutos para 10 minutos): Os pontos de dados relevantes para a frequência reduzida são mantidos. Os pontos de dados intermédios são eliminados.

    • Reduzir a frequência (por exemplo, alterar o período de 5 minutos para 10 minutos): Existem pontos de dados para os quais não existem dados históricos duplicados a partir de dados históricos existentes (pontos de dados num dos lado), que podem criar tendências não linearres onde esperam tendências lineares.

  • Melhoramento na gestão de modelos personalizados: pode atualizar um modelo personalizado existente para uma nova versão e propagar as alterações aos dispositivos associados sem eliminar e voltar a detetar os dispositivos associados.

    Para obter mais informações sobre a importação de atualizações de modelos personalizados, consulte DOCA0172PT EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Em determinados dispositivos, o número de dispositivos suportados em simultâneo aumentou para 85. Para obter mais informações, consulte Funcionalidades gerais.

  • O período de comunicação de um dispositivo sem fios pode ser definido ao nível do dispositivo da família (por exemplo, para todos os sensores) ou individualmente, dispositivo por dispositivo para fornecer uma melhor granularidade. Para dispositivos sem fios relacionados com energia, é possível definir individualmente 2 segundos como o período de comunicação.

  • Controlo de saída da nuvem: esta função permite gerir ordens de controlo de saída remotas de uma aplicação na nuvem para um dispositivo de E/S de controlo do PowerTag emparelhad com o Panel Server. Pode ativar ou desativar a função nas páginas Web do Panel Server.

  • As definições de Modbus Serial estão disponíveis para registos Modbus através do endereço Modbus 255. Podem ser consultados os seguintes parâmetros:

    • Endereço Modbus: fixado em 255

    • Paridade

    • Velocidade de transmissão

    • Número de bits de paragem

    Para obter mais informações, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File

  • Melhoria no processamento da configuração remota incorreta. Na receção, a configuração remota é pré-analisada e os erros são armazenados nos registos.

    Se o Panel Server não conseguir executar a configuração incorreta, o Panel Server para a publicação de dados para permitir que a aplicação na nuvem verifique os registos e obtenha os detalhes. O ícone de serviço na nuvem é laranja.

  • Melhorias de leitura dos registos Modbus:

    • Ler o conteúdo dos registos dos dispositivos Modbus TCP/IP ligados a jusante a partir do Panel Server

    • Código de função de leitura adicional FC01, estado das bobinas de leitura

    • Estão disponíveis outros formatos além do hexadecimal.

  • Melhoramentos da experiência do utilizador da página Web do Panel Server:

    • Nas páginas Monitorização e controlo, estão disponíveis as seguintes melhorias:

      • Na página Dados avançados, após a atualização automática, a apresentação da tabela mantém a vista apresenta em vez de mudar para o início da tabela.

      • Na página Dados avançados, os dados de energia ativa são apresentados nas primeiras colunas de dados para uma melhor visibilidade.

      • A ordenação de colunas está disponível clicando no ícone na linha de cabeçalho de cada coluna:

        • Os dados na coluna podem ser ordenados
        • Os dados na coluna são ordenados por ordem alfabética ou numérica descendente
        • Os dados na coluna são ordenados por ordem alfabética ou numérica descendente

    • No estado Manutenção > Comunicação do dispositivo, as informações estão disponíveis Entrada/saída de um dispositivo PowerTag Control sem fios.

    • Em todas as páginas onde as definições podem ser alteradas, a mensagem pop-up de saída oferece a opção de continuar a guardar ou não as alterações de definição.

    • As unidades de energia são apresentadas de maneira mais consistente:

      • Na página Início, a energia ativa é apresentada em KWh, sem casas decimais.

      • Na página de descrção geral Monitorização e controlo e na página de widgets (disponível clicando num dispositivo):

        • A energia ativa é apresentada em KWh, sem casas decimais.

        • A energia aparente é apresentada em KVah, sem casas decimais.

        • A energia reativa é apresentada em KWh, sem casas decimais.

    • Melhoria na visualização do ecrã: ao clicar fora de uma vista de dispositivo pré-selecionado, pode regressar a esse ecrã para manter a vista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?