DOCA0211DE-14

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Ein Protokoll zur Netzwerkverwaltung, das in Internetprotokoll-Netzwerken verwendet wird, um Geräten, die über eine Client/Server-Architektur mit dem Netzwerk verbunden sind, automatisch IP-Adressen und andere Kommunikationsparameter zuzuweisen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.