DOCA0211DE-14

Physische Sicherheit des Geräts

Etikett zum Manipulationsschutz

Der EcoStruxure Panel Server ist mit einem Etikett zum Manipulationsschutz versehen, das den physischen Schutz des Geräts gewährleistet. Es muss sauber sein und darf keine Spuren einer Manipulation aufweisen (z. B. Risse oder Kratzer). Schneider Electric rät davon ab, ein Gerät zu verwenden, das sichtbar manipuliert wurde.

Installation

Um die physische Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, wird die folgende Installation empfohlen:

  • Installieren Sie den EcoStruxure Panel Server in einem Schaltschrank, der entsprechend der Risikostufe Ihrer Installation gesichert ist (z. B. in einem Schaltschrank mit Vorhängeschloss oder Schlüssel).

  • Wenn der EcoStruxure Panel Server in einer Schaltanlage montiert wird, installieren Sie die Schaltanlage in einem gesicherten Raum (z. B. mit verschlossener Tür oder Kamera).

HINWEIS: Der Schutz der physischen Sicherheit des Geräts umfasst den Schutz des QR-Codes. Der QR-Code ermöglicht den Zugriff auf den Gerätecode des Panel Server, der als Anmeldedaten für das Gerät betrachtet werden sollte. Er wird verwendet:
  • Bei der sicheren Inanspruchnahme des Geräts für Cloud-Anwendungen

  • Als Passwort für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Zugangspunkt

Passwortverwaltung

Um das Gerät vor böswilligen Angriffen zu schützen, ändern Sie das Passwort des Panel Server-Benutzers sowie des Wi-Fi-Zugangspunkts über die Panel Server-Webseiten.

Das Benutzerpasswort muss den folgenden Regeln entsprechen:

  • Zwischen 8 und 50 Zeichen

  • Muss mindestens drei der folgenden Zeichentypen enthalten:

    • Großbuchstaben

    • Kleinbuchstaben

    • Ziffern

    • Sonderzeichen (begrenzt auf Leerzeichen und !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)

Das Passwort des Wi-Fi-Zugangspunkts muss den folgenden Regeln entsprechen:

  • Zwischen 8 und 32 Zeichen

  • Muss mindestens jeweils einen der folgenden Zeichentypen enthalten:

    • Großbuchstaben

    • Kleinbuchstaben

    • Ziffern

  • Kann Sonderzeichen enthalten (begrenzt auf Leerzeichen und !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Backup-Funktion

Verschlüsseln Sie beim Herunterladen einer Sicherungsdatei die Datei mit einem sicheren Passwort, das folgende Elemente enthält:

  • Zwischen 6 und 32 Zeichen

  • Mindestens jeweils einen der folgenden Zeichentypen:

    • Großbuchstaben

    • Kleinbuchstaben

  • Sonderzeichen (begrenzt auf Leerzeichen und !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.