DOCA0211DE-14

Überprüfung der Sicherheitsfunktionen

Anhand der folgenden Tests können Sie den vorgesehenen Betrieb von Sicherheitsfunktionen über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten überprüfen.

Webauthentifizierung

  1. Versuchen Sie, sich ohne Passwort bei den EcoStruxure Panel Server-Webseiten anzumelden oder geben Sie ein falsches Passwort ein.

    Ergebnis: Der EcoStruxure Panel Server gewährt Ihnen keinen Zugriff auf die Webseiten.

  2. Wiederholen Sie diese Aktion weitere 9 Mal.

    Ergebnis: Der EcoStruxure Panel Server wird 10 Minuten lang gesperrt.

  3. Versuchen Sie es weitere 5 Mal.

    Ergebnis: Der EcoStruxure Panel Server wird 60 Minuten lang gesperrt.

Webautorisierung

  1. Melden Sie sich bei den EcoStruxure Panel Server-Webseiten an.

  2. Setzen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite (z. B. Einstellungen).

  3. Öffnen Sie in Ihrem Browser ein privates Navigationsfenster und öffnen Sie die zuvor mit einem Lesezeichen versehene Webseite.

    Ergebnis: Sie können nicht auf die Webseite zugreifen, Sie werden jedoch auf die Anmeldeseite umgeleitet.

Audit

  1. Greifen Sie nach einigen oder allen vorhergehenden Tests auf die Protokoll-Webseite zu.

  2. Laden Sie die Protokolldateien herunter.

  3. Vergewissern Sie sich, dass die fehlgeschlagenen Versuche in den Protokollen vorhanden sind.

Firmwareaktualisierung

  1. Rufen Sie die Webseite Firmwareaktualisierung auf.

  2. Laden Sie eine beliebige Datei hoch (z. B. ein Bild oder ein Textdokument).

    Ergebnis: Der EcoStruxure Panel Server meldet eine falsche Signatur.

  3. Greifen Sie auf die Audit-Protokolle zu.

  4. Vergewissern Sie sich, dass die fehlgeschlagene Firmwareaktualisierung in den Protokollen vorhanden ist.

Deaktivieren der Dienste

  1. Um das Menü aufzurufen und die Dienste zu deaktivieren, wählen Sie Einstellungen > Netzwerkkommunikation > DPWS aus.

  2. Verbinden Sie einen PC mit dem Windows-Betriebssystem mit demselben lokalen Netzwerk.

  3. Klicken Sie im Datei-Explorer auf „Netzwerk“.

    Ergebnis: Der EcoStruxure Panel Server wird nicht erkannt und erscheint daher nicht in der Liste der Geräte im Netzwerk.

Deaktivieren der Wireless-Dienste

So greifen Sie auf die Menüs zu, um die Wireless-Dienste vorübergehend zu deaktivieren:

  • Navigieren Sie für W-Fi zu Einstellungen > Netzwerkkommunikation > Wi-Fi, klicken Sie auf den Schieberegler Wi-Fi-Aktivierung und speichern Sie Ihre Änderungen.

    Ergebnis: In Ihrer Schnittstelle zur Wi-Fi-Zugangspunktverwaltung ist kein EcoStruxure Panel Server verbunden.

  • Navigieren Sie für IEEE 802.15.4 zu Einstellungen > Drahtlose Geräte > Netzwerkkonfiguration, klicken Sie auf den Schieberegler Drahtlose Aktivierung und speichern Sie Ihre Änderungen.

    Ergebnis: Alle unter Einstellungen > Drahtlose Geräte > Drahtlose Geräte aufgelisteten Wireless-Geräte weisen nach einer bestimmten Zeit den Status Nicht angeschlossen auf, abhängig vom Wireless-Gerät (weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts).

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.