DOCA0211DE-14

Geräteeigenschaften

Überblick

Der EcoStruxure Panel Server ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Diese Funktionen sind voreingestellt und können an Ihre Installationsanforderungen angepasst werden. Der Panel Server darf nur von qualifiziertem Personal konfiguriert und eingestellt werden, da sich die Deaktivierung oder Änderung von Einstellungen auf die Gesamtsicherheit des Panel Server und Ihre Netzwerksicherheit auswirkt.

Verwenden Sie dieses Handbuch in Verbindung mit dem DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch für eine detaillierte Konfiguration der Funktionen und Einstellungen des Panel Server.

Schnittstellen des EcoStruxure Panel Server

In der folgenden Tabelle werden die mit dem Panel Server verfügbaren Kommunikationsarchitekturen nach Modell zusammengefasst:

Merkmal EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

10/100BASE-T Ethernet

Ein RJ45-Port

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zwei RJ45-Ports

-

Vorgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität

Vorgeschaltete Wi-Fi-Konnektivität

-

-

Nachgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität

-

Nachgeschaltete IEEE 802.15.4-Konnektivität

-

-

Nachgeschaltete Modbus SL-Konnektivität

-

Zwei Digitaleingänge (für WAGES (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität, Dampf))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Externe Wi-Fi-Antenne

-

-

-

Externe IEEE 802.15.4-Antenne

-

-

-

-

-

-

Wi-Fi-Zugangspunkt

-

-

Benachrichtigung über Alarme per E-Mail

-

-

-

-

-

-

-

-

Veröffentlichung auf dem SFTP- oder HTTPS-Server

Konvention

EcoStruxure Panel Server wird im Folgenden kurz Panel Server genannt.

Unterstützte Protokolle

Der EcoStruxure Panel Server unterstützt die folgenden Protokolle:

  • DHCP für die netzwerkbasierte IP-Adressierung

  • DNS für die Netzwerknamensauflösung

  • DPWS für die Netzwerkerkennung

  • HTTPS (TLS v1.2) zur Konfiguration über Konfigurationstools und integrierte Webseiten

  • IEEE 802.15.4 für die Wireless-Kommunikation im ISM-Funkfrequenzband 2,4 GHz (nicht verfügbar für Modelle „Wired by Design“)

  • Modbus TCP und Modbus SL für die Kommunikation mit anderen OT-Geräten (Operational Technology: Betriebstechnologie)

  • NTP für die Zeitsynchronisation

  • RSTP für robuste Ethernet-Ringtopologien für kritische Anwendungen

  • SFTP für die Veröffentlichung von CSV-Dateien auf einem SFTP-Server

  • VPN-Client für den Fernzugriff (zugänglich für das Customer Care Center von Schneider Electric)

  • WPA2 und WPA für die Wi-Fi-Kommunikation (nicht verfügbar für Modelle „Wired by Design“)

Sicherheitsfunktionen

Der EcoStruxure Panel Server unterstützt die folgenden Sicherheitsfunktionen:

  • Nur von Schneider Electric digital signierte Firmware kann auf dem Panel Server installiert werden.

  • Bei jedem Start wird die digitale Firmware-Signatur vor der Ausführung validiert, um sicherzustellen, dass sie nicht manipuliert wurde.

  • Benutzerpasswörter werden als mit Salt versehene und gehashte Passwörter (SHA256) gespeichert.

  • Über die Schaltfläche zum Neustart können Sie alle Informationen aus dem Panel Server löschen.

  • Das Gerät verfügt über eine interne Uhr und speichert Datum und Uhrzeit für einige Monate ohne Stromversorgung.

  • Der Authentizitätsschlüssel des Panel Server ist in einem hochsicheren Chip des Typs Common Criteria CC EAL6+ gespeichert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.