DOCA0211DE-14

Deaktivieren nicht verwendeter Funktionen

Mit dem EcoStruxure Panel Server können Sie nicht verwendete Ports/Dienste deaktivieren, um potenzielle Zugänge für bösartige Angreifer zu blockieren.

Es wird empfohlen, Folgendes zu deaktivieren:

  • Wi-Fi-Aktivierung und Wi-Fi-Infrastruktur. Das Wi-Fi kann bei Bedarf dauerhaft deaktiviert werden.

  • Wi-Fi-Zugangspunkt (standardmäßig aktiviert). Wenn der Zugangspunkt deaktiviert ist, wird durch Drücken der Taste an der Frontseite des Panel Server keine Zugangspunktaktivierung ausgelöst. Durch die Deaktivierung der Wi-Fi-Aktivierung wird auch der Wi-Fi-Zugangspunkt deaktiviert und jede aktive Verbindung unterbrochen.

  • IEEE 802.15.4 (standardmäßig nicht aktiviert). IEEE 802.15.4 kann dauerhaft deaktiviert werden.

  • Modbus-Gateway-Dienste (standardmäßig aktiviert). Können an jeder Schnittstelle (Ethernet 1, Ethernet 2 und/oder Wi-Fi) auf den Panel Server-Webseiten deaktiviert werden.

  • DPWS (Erkennungsprotokoll über IP v4/6) (standardmäßig aktiviert).

  • RSTP Rapid Spanning Tree Protocol (standardmäßig nicht aktiviert).

HINWEIS: Wi-Fi und IEEE 802.15.4 sind nativ auf Wired by Design (WD)-Modellen, die über keinen Wireless-Chipsatz verfügen, nicht verfügbar.

Weitere Informationen zum Deaktivieren nicht verwendeter Funktionen des EcoStruxure Panel Server finden Sie hier: DOCA0172••EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.