DOCA0211DE-14

Entsorgung des Geräts

Der EcoStruxure Panel Server enthält vertrauliche Informationen, die bei der Inbetriebnahme konfiguriert werden, sowie aktuelle Datenwerte und Protokolle. Diese Informationen können beispielsweise eine Modbus-Gerätetopologie, ein Wireless-Netzwerke, Wi-Fi-Passwörter oder den gemessenen Stromverbrauch umfassen.

Vor der Entsorgung des EcoStruxure Panel Server ist eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen erforderlich. Sie müssen physischen Zugriff haben, um den EcoStruxure Panel Server während der Ausführung dieses Verfahrens aus- und wieder einschalten zu können. Anweisungen zum Zurücksetzen des EcoStruxure Panel Server auf die Werkseinstellungen finden Sie in folgendem Handbuch: DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.