DOCA0211DE-14

Sicherheitsstrategie

Unter einer Systemsicherheitsstrategie werden die Sicherheitseinstellungen verstanden, die auf das gesamte gesicherte System angewendet werden. Eine Sicherheitsstrategie bezieht sich im Allgemeinen auf die Anwendung von Normen. Sie wird verwendet, um alle sicherheitsrelevanten Konfigurationen für alle Geräte zu definieren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.