DOCA0211IT-14

Introduzione

La sicurezza informatica ha lo scopo di proteggere la rete di comunicazione e tutte le apparecchiature ad essa collegate da attacchi che potrebbero disturbare le operazioni (disponibilità), modificare i dati (integrità) o fornire informazioni riservate (riservatezza). L'obiettivo della sicurezza informatica è quello di garantire un livello più elevato di protezione dei dati e delle risorse fisiche da furti, danneggiamento, abusi o incidenti, pur mantenendo l'accesso per gli utenti a cui sono destinate. La sicurezza informatica presenta molti aspetti, tra cui la progettazione di sistemi sicuri, la limitazione dell'accesso mediante metodi fisici e digitali, l'identificazione degli utenti, l'implementazione di procedure di sicurezza e di procedure ottimali.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.