DOCA0211IT-14

Disattivazione delle funzionalità non utilizzate

EcoStruxure Panel Server consente di disattivare porte/servizi non utilizzati per ridurre al minimo i percorsi degli attacchi dannosi.

Si consiglia di disattivare:

  • Attivazione Wi-Fi e infrastruttura Wi-Fi. Wi-Fi può essere disattivato in modo permanente, se necessario.

  • Punto di accesso Wi-Fi (attivato per impostazione predefinita). Quando il punto di accesso è disattivato, premendo il pulsante sul lato anteriore di Panel Server non si ottiene l'attivazione del punto di accesso. La disattivazione dell'attivazione Wi-Fi disattiva anche il punto di accesso Wi-Fi e interrompe qualsiasi connessione attiva.

  • IEEE 802.15.4 (non attivo per impostazione predefinita) IEEE 802.15.4 può essere disattivato in modo permanente.

  • Servizi gateway Modbus (attivi per impostazione predefinita). Può essere disattivato su ogni interfaccia (Ethernet 1, Ethernet 2 e/o Wi-Fi) nelle pagine Web di Panel Server.

  • Protocollo di rilevamento DPWS su IP v4/6 (attivo per impostazione predefinita)

  • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, non attivo per impostazione predefinita)

NOTA: Wi-Fi e IEEE 802.15.4 non sono disponibili sui modelli Wired by Design (WD) privi di chipset wireless.

Per ulteriori informazioni sulla disattivazione delle funzionalità non utilizzate di EcoStruxure Panel Server, vedere DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.