DOCA0211IT-14

Politiche e regole di sicurezza informatica di Schneider Electric

Schneider Electric utilizza un processo SDL (Secure Development Lifecycle), una struttura chiave basata sullo sviluppo dei prodotti che consente di garantire che i prodotti seguano processi di progettazione sicuri in tutte le fasi del ciclo di vita. Il processo SDL di Schneider Electric è conforme allo standard IEC 62443-4-1.

Il processo SDL include:

  • Procedure SDL applicate alle azioni di sviluppo interno, in tutta la catena di approvvigionamento.

  • Verifica della sicurezza finale necessaria per la versione del progetto.

  • Formazione sulla sicurezza per il personale coinvolto nello sviluppo del prodotto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?