DOCA0211IT-14

Caratteristiche del dispositivo

Panoramica

EcoStruxure Panel Server è dotato di funzionalità di sicurezza. Queste funzioni sono preconfigurate e possono essere modificate per rispondere alle esigenze di installazione. Panel Server deve essere configurato e impostato solo da personale qualificato, in quanto la disattivazione o la modifica delle impostazioni influisce sulla sicurezza generale di Panel Server e della sicurezza di rete.

Utilizzare questa guida insieme con DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente per una configurazione dettagliata delle funzioni e delle impostazioni di Panel Server.

Interfacce di EcoStruxure Panel Server

La tabella seguente riepiloga le architetture di comunicazione disponibili con Panel Server per modello:

Caratteristica EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Ethernet 10/100BASE-T

Una porta RJ45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Due porte RJ45

-

Connettività Modbus TCP/IP a monte

Connettività Wi-Fi a monte

-

-

Connettività Modbus TCP/IP a valle

-

Connettività IEEE 802.15.4 a valle

-

-

Connettività Modbus-SL a valle

-

Due ingressi digitali (per WAGES, ossia acqua, aria, gas, elettricità, vapore)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antenna esterna Wi-Fi

-

-

-

Antenna esterna IEEE 802.15.4

-

-

-

-

-

-

Punto di accesso Wi-Fi

-

-

Notifica degli allarmi via e-mail

-

-

-

-

-

-

-

-

Pubblicazione su server HTTPS o SFTP

Convenzione

EcoStruxure Panel Server di seguito è denominato Panel Server.

Protocolli supportati

EcoStruxure Panel Server supporta i protocolli seguenti:

  • DHCP per indirizzamento IP di rete

  • DNS per risoluzione del nome di rete

  • DPWS per il rilevamento di rete

  • HTTPS (TLS v1.2) per la configurazione tramite strumenti di configurazione e pagine Web integrate

  • IEEE 802.15.4 per la comunicazione wireless che utilizza la comunicazione a radiofrequenza nella banda ISM 2.4 GHz (non disponibile per modelli Wired by Design)

  • Modbus TCP e Modbus-SL per le comunicazioni con altri dispositivi OT (Operational Technology)

  • NTP per sincronizzazione dell’ora

  • RSTP per garantire robuste topologie ad anello Ethernet per applicazioni critiche

  • SFTP per la pubblicazione di file CSV su un server SFTP

  • Client VPN per accesso remoto (aperto al Centro assistenza clienti Schneider Electric)

  • WPA2 e WPA per la comunicazione Wi-Fi (non disponibile per modelli Wired by Design)

Funzionalità di sicurezza

EcoStruxure Panel Server supporta le funzionalità di sicurezza seguenti:

  • Su Schneider Electric è possibile installare solo firmware firmato digitalmente da Panel Server.

  • A ogni avvio, la firma digitale del firmware viene convalidata prima dell’esecuzione, per assicurare che non sia stata manomessa.

  • Le password utente vengono memorizzate come password salt e hash (SHA256).

  • È possibile cancellare tutte le informazioni da Panel Server utilizzando il pulsante di riavvio.

  • Il dispositivo è dotato di orologio interno e memorizza la data e l’ora per alcuni mesi senza alimentazione.

  • La chiave di autenticità di Panel Server viene memorizzata in un chip EAL6+ CC Common Criteria estremamente sicuro.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.