DOCA0211IT-14

Sicurezza fisica del dispositivo

Etichetta con indicazione di manomissione

EcoStruxure Panel Server dispone di un’etichetta di indicazione di eventuali manomissioni che consente di proteggere la sicurezza fisica del dispositivo. Deve essere pulita e non deve presentare segni di manomissione (ad esempio strappi, lacerazioni o graffi). Schneider Electric consiglia di non utilizzare un dispositivo visibilmente alterato.

Installazione

Per proteggere la sicurezza fisica del dispositivo, si consiglia di effettuare le seguenti operazioni di installazione:

  • Installare EcoStruxure Panel Server in un cabinet protetto in modo appropriato al livello di rischio dell’installazione (ad esempio, un cabinet con lucchetto o chiave).

  • Se EcoStruxure Panel Server è montato in un quadro elettrico, installare il quadro in un ambiente protetto (ad esempio, con sportello bloccato o fotocamera).

NOTA: La protezione della sicurezza fisica del dispositivo include la protezione del codice QR. Il codice QR permette di accedere al codice dispositivo di Panel Server, che deve essere considerato come credenziale per il dispositivo. Si utilizza:
  • Nella richiesta di sicurezza del dispositivo per le applicazioni cloud

  • Come password per la connessione al punto di accesso Wi-Fi

Gestione password

Per aiutare proteggere il dispositivo da attacchi dannosi, modificare la password utente di Panel Server e la password del punto di accesso Wi-Fi utilizzando le pagine Web Panel Server.

La password utente e la password SupportUser devono rispettare le seguenti regole:

  • Tra 8 e 50 caratteri

  • Deve contenere almeno tre dei seguenti tipi di caratteri:

    • Maiuscole

    • Minuscole

    • Cifre

    • Caratteri speciali (limitati al carattere spazio e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)

La password del punto di accesso Wi-Fi deve rispettare le seguenti regole:

  • Tra 8 e 32 caratteri

  • Deve contenere almeno uno dei seguenti tipi di carattere:

    • Maiuscole

    • Minuscole

    • Cifre

  • Può contenere caratteri speciali (limitati a spazio e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Funzione di backup

Quando si scarica un file di backup, crittografare il file con una password complessa composta da:

  • Tra 6 e 32 caratteri

  • Almeno uno dei seguenti tipi di carattere:

    • Maiuscole

    • Minuscole

  • Caratteri speciali (limitati al carattere spazio e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.