DOCA0211IT-14

Verifica della funzionalità di sicurezza

I test seguenti consentono di verificare il corretto funzionamento delle funzionalità di sicurezza tramite le pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

Autenticazione Web

  1. Provare ad accedere alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server senza password o immettere una password errata.

    Risultato: EcoStruxure Panel Server non fornisce l'accesso alle pagine Web.

  2. Ripetere l'operazione altre 9 volte.

    Risultato: EcoStruxure Panel Server si blocca per 10 minuti.

  3. Riprovare 5 volte.

    Risultato: EcoStruxure Panel Server si blocca per 60 minuti.

Autorizzazione Web

  1. Accedere alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

  2. Contrassegnare una pagina Web (ad esempio, Impostazioni)

  3. Aprire una finestra di navigazione privata nel browser e aprire la pagina Web contrassegnata in precedenza.

    Risultato: non è possibile accedere alla pagina Web, tuttavia si viene reindirizzati alla pagina di accesso.

Verifica

  1. Dopo alcuni o tutti i test precedenti, accedere alla pagina Web dei registri.

  2. Scaricare i file di registro.

  3. Verificare che nei registri siano presenti i tentativi falliti.

Aggiornamento del firmware

  1. Accedere alla pagina Web Aggiornamento firmware.

  2. Caricare un file casuale (ad esempio un'immagine o un documento di testo).

    Risultato: EcoStruxure Panel Server segnala una firma errata.

  3. Accedere ai registri di controllo.

  4. Verificare che nei registri sia presente l'aggiornamento del firmware non riuscito.

Disabilitazione dei servizi

  1. Per accedere al menu e disabilitare i servizi, selezionare Impostazioni > Comunicazione di rete > DPWS.

  2. Collegare un PC con sistema operativo Windows alla stessa rete locale.

  3. Fare clic su Rete da Esplora file.

    Risultato: EcoStruxure Panel Server non viene rilevato, quindi, non viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi nella rete.

Disabilitazione dei servizi wireless

Per accedere ai menu per disattivare temporaneamente i servizi wireless:

  • Per la rete Wi-Fi, passare a Impostazioni > Comunicazione di rete > Wi-Fi, fare clic sul cursore Attivazione Wi-Fi e salvare le modifiche.

    Risultato: nell'interfaccia di gestione del punto di accesso Wi-Fi, non è presente alcun EcoStruxure Panel Server connesso.

  • Per IEEE 802.15.4, passare a Impostazioni > Dispositivi wireless > Configurazione di rete, fare clic sul cursore Attivazione wireless e salvare le modifiche.

    Risultato: tutti i dispositivi wireless elencati in Impostazioni > Dispositivi wireless > Dispositivi wireless indicano uno stato Non collegato dopo un determinato periodo di tempo, in base al dispositivo wireless (per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del dispositivo).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.