DOCA0249FR-09

Performances et limitations

Performances générales et limitations

  • Navigateur Web Mozilla Firefox non pris en charge

  • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

  • Maintenez le firmware à jour afin de permettre au Customer Care Center Schneider Electric d'accéder à distance aux pages Web Panel Server. La validité du certificat d'accès à distance est la suivante :

    • Firmware Panel Server de version 001.008.000 : certificat valide jusqu'au 23 juillet 2024.

    • Firmware Panel Server de version 001.009.000 : certificat valide jusqu'au 16 octobre 2024

    • Firmware Panel Server de version 001.010.000 : certificat valide jusqu'au 20 janvier 2025

    Pour plus d'informations sur la mise à jour de firmware, consultez DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

Limitations concernant la publication

  • Lors de l'exportation de fichiers CSV vers des serveurs SFTP ou HTTPS, un volume de données trop important peut générer des fichiers d'exportation vides. Réduisez la période de publication et recommencez l'exportation.

  • Lorsque la publication SFTP ou HTTPS est activée, les alarmes s'affichent dans les pages Web Panel Server, mais elles ne sont pas publiées sur des serveurs SFTP ou HTTPS.

  • Limitations concernant la publication de topologie dans le cloud Schneider Electric : tous les appareils doivent être connectés au moins une fois au Panel Server pour permettre la publication de la topologie correcte dans le cloud Schneider Electric.

Limitations concernant l’échantillonnage des données, la journalisation des données et la génération d'alarmes

  • Le nombre de points de données pouvant être échantillonnés simultanément est limité à 5 000, à raison de 500 points de données maximum par minute.

  • Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance et la notification par e-mail est limité à 100.

Limitations concernant des équipements spécifiques

Limitations concernant les appareils sans fil :

  • Dans une configuration de passerelle Panel Server parent-enfant, la modification d'un réglage contextuel d'un appareil pour Panel Server enfant (par exemple, la position d'auxiliaire modifiée de SD en SDE) n'est pas automatiquement reflétée dans la passerelle parent. Une mise à jour manuelle dans le Panel Server parent est nécessaire pour afficher les modifications.

  • Auxiliaire de signalisation sans fil : le Panel Server ne gère pas les notifications d'alarme par e-mail ou vers les applications du cloud Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Si un appareil PowerTag Control est connecté à une passerelle enfant :

      • Pas de découverte automatique.

      • Aucune donnée n'est publiée sur la passerelle parente. Pour permettre la publication au niveau de la passerelle parente, il est nécessaire de développer un modèle personnalisé pour celle-ci.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?