DOCA0249FR-09

Performances et limitations

  • Limitation de la publication SFTP - Contenu des fichiers CSV non cohérent entre les différentes versions du firmware :

    • Lorsque la contextualisation d'E/S personnalisée d'un compteur d'impulsions connecté à l'entrée intégrée du Panel Server est utilisée, le format des fichiers CSV publiés via SFTP n'est pas cohérent avec le format affiché avec la version de firmware 001.006.000. Pour afficher l'étiquette de données MesureCptES dans vos scripts CSV, entrez MesureCptES dans le champ Nom d'élément de compteur de consommation sur la page Web Panel Server Paramètres > Gestion des entrées intégrées.

    • Cette limitation et sa solution s'appliquent également à un compteur d'impulsions connecté en aval de l'appareil I/O Smart Link.

  • Navigateur Web Mozilla Firefox non pris en charge

  • Performances et limitations générales :

    • Lorsque la publication SFTP est activée, les alarmes s'affichent dans les pages Web Panel Server, mais elles ne sont pas publiées sur le serveur SFTP.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

    • Maintenez le firmware à jour afin de permettre au Customer Care Center Schneider Electric d'accéder à distance aux pages Web Panel Server. La validité du certificat d'accès à distance est la suivante :

      • Firmware Panel Server de version 001.006.000 : certificat valide jusqu'au 28 janvier 2024.

      • Firmware Panel Server de version 001.007.000 : certificat valide jusqu'au 5 mai 2024.

      • Firmware Panel Server de version 001.008.000 : certificat valide jusqu'au 23 juillet 2024.

      Pour plus d'informations sur la mise à jour de firmware, consultez DOCA0172FR EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Limites de la journalisation et de la gestion des alarmes :

    • Le nombre de points de données individuels pouvant être échantillonnés est limité à 5 000 et le débit est limité à 500 points de données par minute.

    • Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance et la notification par e-mail est limité à 100.

  • Limitations concernant les appareils sans fil :

    • Dans une configuration de passerelle Panel Server parent-enfant, la modification d'un réglage contextuel d'un appareil pour Panel Server enfant (par exemple, la position d'auxiliaire modifiée de SD en SDE) n'est pas automatiquement reflétée dans la passerelle parent. Une mise à jour manuelle dans le Panel Server parent est nécessaire pour afficher les modifications.

    • Auxiliaire de signalisation sans fil : le Panel Server ne gère pas les notifications d'alarme par e-mail ou vers les applications du cloud Schneider Electric.

    • PowerTag Control:

      • Si un appareil PowerTag Control est connecté à une passerelle enfant :

        • Pas de découverte automatique.

        • Aucune donnée n'est publiée sur la passerelle parente. Pour permettre la publication au niveau de la passerelle parent, il est nécessaire de développer un modèle personnalisé pour celle-ci.

      • Procédure d'appariement à suivre :

        1. Appariez les appareils PowerTag Control éventuellement présents dans la configuration (tous les autres appareils sans fil doivent être hors tension).

        2. Appariez les capteursPowerLogic HeatTag éventuellement présents dans la configuration.

        3. Appariez les PowerLogic PD100 éventuellement présents dans la configuration.

        4. Appariez les autres appareils sans fil.

  • Limitations concernant la publication de topologie vers le cloud Schneider Electric : tous les appareils doivent s'être connectés au moins une fois au Panel Server pour que la topologie correcte puisse être publiée dans le cloud Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?