DOCA0184HU-00

Szekrény kiválasztása

A termékcsalád képére kattintva és az ellenőrzés után közvetlenül is kiválasztható a termékcsalád.

Ha segítségre van szüksége a kínálat kiválasztásához, állítsa be a moduláris szabad terület arányát a kapcsolószekrényen, állítsa be a javasolt listában a szerkény jellemzőit, válasszon egy narancssárga jellel nem jelölt kínálatot, és ellenőrizze.

A kiválasztott kínálaton belül finom hangolni kell az elosztó jellemzőit.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.