DOCA0184HU-00

Szerelje be az eszközöket a szekrénybe

A szekrényben lévő eszközök csatlakoztatásához vagy leválasztásához jelöljön ki egy vagy több eszközt a munkaterületen, majd húzza be és ejtse őket a szekrénybe vagy ki onnan.

A szekrényben lévő összes eszköz a külön gombok segítségével egyszerre is felszerelhető és leválasztható.

A összes csatlakoztatása alapelv a következő:

  • A szerelési sorrend hasonló a konfigurált eszközökre vonatkozó sorrendhez a diagram nézetben.

  • A csoportos betáplálásnak és a terhelésoldali készülékeknek a DIN-sínsoron kell lenniük, a sortörés automatikusan elérhető, ha nincs elegendő hely e szabály betartásához.

  • Ha a PrismaSet G kínálatot választotta szekrény kínálatként, az "Összes felszerelése" funkció automatikusan kiválasztja a 600 mm-es szélességet ebben a szekrény kínálatban.

A kapcsolószekrény elrendezésének finomhangolásához egy vagy több eszköz áthelyezhető az elosztó belsejébe a szerkesztési mód a nyíl gombra kattintva.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.