DOCA0184HU-00

Építse fel az elektromos diagramot

A kapcsolószekrény elektromos diagramjának felépítéséhez válasszon egy szerepkártyát a listából, majd húzza a kívánt helyre + megjelenik húzás közben.

Az elektromos kapcsolási rajzon és az egyvonalas kapcsolási rajzon a kártya azonosításához ajánlott a kártyát az alsó részben megnevezni a szabad szöveg használatával, és legfeljebb 35 karakterből állhat.

A megnevezést automatikusan kijelzi az egyvonalas kapcsolási rajz és az Elölnézet nézet.

A hozzárendelési helytől jobbra található gombbal megjeleníthetők vagy elrejthetők az alsóbb rétegekben található szerepkörkártyák.

Az elektromos kapcsolási rajz elrendezése a következő módon változtatható meg:

  • Kártya húzása:

    • Ha át szeretné helyezni az elektromos kapcsolási rajzon, ráejtve + felugró

    • Hogy a munkapadra helyezzük, és visszahelyezzük az elektromos diagram másik helyére. Az ejtési lehetőségek egyrészt a választott kártyától, másrészt a már betáplálási és terhelési oldalon elhelyezett kártyáktól függenek

  • A kártya jobb felső sarkára kattintva:

    • Érvénytelenítés

    • Egy vagy több másolat másolása

    • Elküldés a munkaterületre

Ezek a műveletek nem alkalmazhatók a fő bejövő vezeték-, átkapcsoló- és generátorvédelmi kártyákra.

Több áramkör kártya esetén csak duplikálási és törlési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Az áramlás irányában elhelyezkedő összes kártyát a betáplálási oldali kártyával egyidejűleg mozgatják, másolják és távolítják el.

Kattintson bármilyen művelet visszavonásához.

Kattintson bármilyen művelet megismétléséhez.

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 10 lépést lehet visszavonni és megismételni.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.