DOCA0184HU-00

Rendezze be a PrismaSeT kapcsolószekrényt

A mechanikai elemek szakaszra való lépéshez kattintson a Elosztó eszközök és funkcionális egységek gombra > MECHANIKAI ELEMEK..

A mechanikai elemek részben a kapcsolószekrény a következőkkel egészíthető ki:

  • DIN sín + moduláris homloklap

  • Földelősín

  • DIN sín + szerelőlemez sorkapcsokhoz

  • Homloklap

Hasonló választás javasolt a jobb egérgombbal való kattintással is, ha már kiválasztotta az elosztót az előlapon.

Ez a négy mechanikus elem az előlapon történő kiválasztással, majd a jobb egérgombbal módosítható a telepítési rendszer módosítása::

A magasság elhelyezését illetően a következő módosításra van szükség:

  • A DIN sín és a moduláris előlap

  • DIN sín és sima lemezek sorkapcsokhoz

Az előlap esetében a magasság és a lemez típusa (átlátszó, kivágott) módosítása javasolt.

A gomb előlapok hozzáadása automatikus rendszámozás hozzáadása a rendelkezésre álló helyen.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.