DOCA0184HU-00

Nyomtatási kép

Ez az előnézet lehetővé teszi a nyomtatott oldalak számának megjelenítését az SLD-hez. Ez az oldalszám az oldalanként megjelenített oszlopok/eszközök száma és a kért olvashatósági szint alapján optimalizálható. A +/- zoom funkció lehetővé teszi az oldalak számának beállítását.

A több áramkört tartalmazó kapcsolási rajz azokon a helyeken látható, ahol a kártyát hozzáadta Diagram.

Az egyvonalas kapcsolási rajz .pdf formátumban generálható a Exportálás gomb; elérhető a Dokumentumok oldal.

A létrehozott PDF-dokumentum fejlécoldala a következő:

  • A logó és a céges adatok (ha feltöltve van a felhasználói fiókba)

  • A projektinformációk, valamint a táblázat adatai (kötelező és nem kötelező adatok)

  • A betét a verziók és a kapcsolódó módosítások kezelésére van fenntartva. Minden következő oldal az egysoros diagram elemein kívül egy láblécet tartalmaz, amelyen a felhasználó cégének logója, a projekt neve, a létrehozás dátuma szerepel.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.